This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4304:绝对最大输入和输入保护

Guru**** 2766925 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/655740/ths4304-absolute-maximum-input-and-input-protection

部件号:THS4304

您好,

THS4304的数据表指出绝对最大输入电压为+/- Vs。  但是,在推荐的工作条件下,输入共模电压范围会超出Vs +/-。  那么,绝对最大输入电压是多少?   

此外,该部件是否还提供在ESD二极管之前触发的输入过压保护?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    绝对最大值表中的值是错误的。 您可以使用推荐的工作条件表中的值。 此设备不包括任何额外的过压保护,仅包括标准ESD设备。

    此致,