This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 日志放大器的驱动器放大器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/655706/driver-amp-for-a-log-amp

主题中讨论的其他部件:THS6182

您好,

我正在制作一个视频电路,它接收Log Amp的输出,调整增益和偏移,并驱动双绞线上的信号差。 输出差分驱动器必须驱动50欧姆。 假设双绞线特性阻抗为100欧姆,我将在驱动器输出端放置一个100欧姆的电阻器。 我必须驱动差速器对+/- 1V。 考虑到后端接,驱动程序应能够驱动+/- 2V。

 

日志放大器输出将从DC到可能数百千赫兹。 差分视频输出上升时间必须< 30ns。 下降时间< 100ns。 恢复时间< 250ns。

 

我们是否有可用于此应用程序的解决方案?

此致,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    根据您的电源限制,您实际上可能能够使用我们专门为驱动双绞线铜缆而设计的DSL线路驱动器之一。 您可以从THS6182这样的设备开始,它可以输出600mA的电流,看看这在您的电路中是否有效。 我最担心的是恢复时间,因为我不相信它是在该设备上测量的。

    此致,