This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找低失真2. GHz AV =具有SPICE模型的12 dB RF运算放大器

Guru**** 2510335 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH3401, LMH6554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/649865/looking-for-a-low-distortion-2-ghz-av-12-db-rf-opamp-with-a-spice-model

主题中讨论的其他部件:LMH5401LMH3401LMH6554

您好,  

基本上标题说明了一切。 我正在寻找带宽为2 GHz且AV = 12 dB的低失真射频运算放大器。 类似这一个来自Analog的“www.analogue.com/.../ad8351.html”。 但是,我需要! 以获得OpAmp的SPICE模型。 同样,为什么制造商不能为他们开发的每个IC提供一个SPICE模型呢? 你在卖这些东西,为了**-sake! 它应作为数据表包含! 不管怎样,很抱歉偏离了正轨。 您是否可以推荐一个具有这些参数和SPICE模型的IC?  

此致,
DEN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Den:

    我们没有更换此设备的零件。 我们有LMH6554和LMH5401差分放大器,它们有些相似。 这两种型号都提供SPICE模型。 LMH6554是性能最接近的,但在增益为12dB时,它将没有2GHz带宽。 LMH5401在12dB增益下具有超过2GHz的带宽。 LMH3401与LMH5401相同,但它是固定增益。


    此致,
    Loren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Loren:

    感谢您的建议,我将研究这些建议并在我的系统中进行测试。 至少现在,我可以在构建原型之前进行近似计算。

    此致,
    DEN