This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 日志放大器的驱动器放大器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV134, DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/655377/driver-amp-for-a-log-amp

主题中讨论的其他部件:DRV134DRV135

您好,

我正在制作一个视频电路,它接收Log Amp的输出,调整增益和偏移,并驱动双绞线上的信号差。 输出差分驱动器必须驱动50欧姆。 假设双绞线特性阻抗为100欧姆,我将在驱动器输出端放置一个100欧姆的电阻器。 我必须驱动差速器对+/- 1V。 考虑到后端接,驱动程序应能够驱动+/- 2V。

 

日志放大器输出将从DC到可能数百千赫兹。 差分视频输出上升时间必须< 30ns。 下降时间< 100ns。 恢复时间< 250ns。

 

我们是否有可用于此应用的驱动放大器?

此致,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我们有DRV134和DRV135音频平衡线路驱动器,但我不确定它们的100 kHz和视频性能是否足以满足应用。 我建议通过E2E论坛联系高速放大器组。 我希望他们的一个全差动放大器能够满足这些要求。 请参阅:

    www.ti.com/.../products.html

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。