This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万:设计

Guru**** 2996820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/649784/lmp91000-design

部件号:LMP9.1万

你(们)好 我正在制作一个原型,用它来检测CO2,C2H4和O2 (这些传感器来自字母传感器,3个单元和2个单元)。 目前我不想将PBC焊接到LMP9.1万,所以我需要一个插座,我的问题是,您建议为lmp9.1万使用哪个插座?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    我认为LMP9.1万软件包(WSON-14)需要定制插座顺序。 TI不能推荐特定供应商,因为市场上很少有供应商能够满足您的需求。

    此致,
    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jose,
    lmp910最常见的用途是什么? 我的意思是,如何测试LMP9100?

    此致,
    Victor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMP9100是AFE (模拟前端),用于在称为电位器电路的拓扑上连接气体传感器(电化学单元)。

    有关详细信息,请参阅LMP9.1万数据表 www.ti.com/.../lmp9.1万.pdf
    要评估该部件,您可以订购LMP9.1万EVM: www.ti.com/.../lmp9.1万evm
    另外,您还可以参考并创建具有MSP430的TI设计: www.ti.com/.../tidm-1chp-dtect-co

    此致,
    Jose
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 感谢你能抽出时间。