This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:AMC1100

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/653341/amc1100-amc1100

部件号:AMC1100
主题中讨论的其他部件:AMC1311

您好,

 我想检测3 Ph电压并在LCD上显示该电压。我正在查看 AMC1100的数据表 ,但我有疑问,所以我要发布此问题。我可以继续使用 此IC或其他选项来解决此问题吗。此外,我必须检查相序 3节或不正确。 请给出建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amruta,您好!

    AMC1100是一款隔离放大器,主要设计用于使用小值并联的电流感应操作。 虽然您可以使用电阻分压器测量设备的电压,以降低到AMC1100的+/-250mV输入范围,但您可能需要查看AMC1311 -它具有更大的输入电压范围,更适合进行电压测量。 要在LCD上显示电压,您必须将输出数字化,并在微中进行少量后处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有显示用于相位电压测量的AMC1311的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    使用此链接并向下滚动至参考设计: www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Tom。

    我只看到了用于监控直流总线的数据表和参考设计中使用的1311。 我想使用1311进行相位到直流负电压测量,还是另一个TI部件更适合这种测量?

    此致,
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    今年晚些时候我们将推出一个双极输入设备,如果您想了解更多详细信息,请告诉我,我将在离线状态下向您发送一个备注。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  谢谢!