This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 过电流/短路检测

Guru**** 2885110 points

Other Parts Discussed in Thread: INA203, INA200, INA206, LMP8601, LMP8481, LMP8480, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/649445/overcurrent-short-circuit-detection

主题中讨论的其他部件:INA203INA200INA206LMP8601LMP8481LMP8480INA240

您好,
参考随附的示意图,我正在寻找一种能够测量(无需准确测量)流向(来自)负载的电流的解决方案,以保护两个MOSFET (由栅极驱动器IC驱动)。
以下是应用程序的详细信息:
—蓄电池电压:0V至60V
-电流可以从蓄电池流向负载(放电电流),也可以从负载流向蓄电池(充电电流)。
-正常工作模式下的电流值:双向40A
-分流值:待定义但小于0.5 mOHM

以下是电流测量电路的要求:
-当电流(双向)高于100A (+/- 15A)时,应能够快速关闭栅极驱动器
-应在最坏的短路情况下工作:这意味着SNS A = 60V,SNS b = GND (和vicevessa)
-自电流高于100A至关闭信号输出的总时间:10us (最大值)
-解决方案可以包含一个或多个IC (如果有两个或多个IC,请尽可能将原理图发送给我)
-成本优化的解决方案

非常感谢您的支持
巴西
Paolo

e2e.ti.com/.../current_5F00_measure.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paolo,

    M1和M2的额定电流是多少? 我提出这个问题是因为我不确定如果负载对地短路,这些晶体管(甚至是电池)将能够驱动产生的电流(60V/Rsunm =千安培)。 如果是这种情况,则Rshunt需要极高的额定功率。  如果可以降低此要求(放大器输入之间的60V差动),则可以使用我们大多数带集成比较器的电流传感器(INA200,INA203,INA206 -这些传感器都具有-18V至+18V绝对最大 差动输入 额定值)。

    我们的INA200数据表中提供了一个使用比较器集成传感器的示例:

    如果60V差动输入 不可避免,则以下电流感应放大器的额定值为:LMP8601,LMP8480,LMP8481,INA240。 每一个都有不同的增益选项以适合您的系统。 您很可能希望选择的放大器驱动 比较器,然后控制栅极驱动器IC的关闭和打开。

    此致,

    Peter Iliya

    电流感应应用