This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6643:用于驱动同轴电缆的单电源缓冲器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/655214/lmh6643-single-supply-buffer-to-drive-coax-cable

部件号:LMH6643

您好,

我已经意识到下面的电路与 LMH6643一起使用,以缓冲0-5V的快速信号(100ns上升时间) ,从而驱动具有75Ohm端接的同轴电缆。

没有,我在电路上进行了测量,并意识到LMH6643之后的输出信号 在0-10V (针脚1处) // J12处0-5V之间的上升时间仅为~1us。

我预期输出信号的上升时间与输入信号相同-为什么LMH6643不能达到此应用程序中的预期带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    从您的原理图中,我正确地理解了此器件以+2 V/V的增益工作,与地之间的总负载为150欧姆。 是这样吗? 此问题可能是由于负载接近设备的最大线性输出电流范围,可能会降低响应速度。 您是否有我可以查看的波形捕获? 一个快速的实验是增加负载阻力,并查看是否可以解决问题。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    问题已解决-抱歉-我的故障-在测量输出I时的EMI滤波器组装为10nF而不是100pF。 由此产生的RC滤波器应解释低带宽

    此致