This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200

Guru**** 2579025 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/649274/amc1200-amc1200

部件号:AMC1200

您好,

 我正在使用AMC1200进行3相电源电压监控。如果在没有输入电压的情况下将VDD1和VDD2 5V应用到IC,则输出电压不是+2.5V。请告诉我输出电压不是2.5V的原因。 我已检查电源针脚处的电压。

此致,

Sagar  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sagar!

    您是否正在测量从VOUTp到VOUTn或从GND2到VOUTn和VOUTp的AMC1200输出? 您能告诉我您在AMC1200的输出端看到的电压是多少吗? 此外,当您说没有输入电压时,您是指3相电源关闭,还是输入打开(即浮动)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

     我测量了从Voutp到Voutn的输出电压。 但现在我测量GND2到输出电压的电压,它提供2.5V电压。

    此致,

    Sagar