This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:使用CC2640r2的精密电流源和LOG114

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LOG114, ADS8866, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/654413/log114-using-precision-current-source-from-cc2640r2-with-log114

部件号:LOG114
主题中讨论的其他部件: ADS8866OPA350

您好,

我想使用CC2640r2上的精密电流源作为LOG114 (I1引脚4)的参考电流输入。 这允许我将固件中的当前源从1 uA调整到10 mA。 这为我的光电二极管输入提供了一些"可扩展性"。 我是否仍需要调节此信号? 或者我可以直接将CC2640r2的精密电流源连接到LOG114的引脚4 -无电阻器,电容器,缓冲放大器等吗?

谢谢!

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Patrick:

    CC2640r2数据表提供了有关可编程电流源规格的最低信息。 它在第5.23 节中列出了0.25 至20 uA的电流范围,分辨率为0.25 uA (VDDS = 3.0 V)。 我不确定您将如何调整超过20 uA指定最大值的电流。 使用此电流源功能时,没有任何有关稳定性,噪声或电路角度要求的信息。 它似乎更像是通用电流源,而不是精密电流源。 LOG114是精密对数放大器,精确性能肯定会受到参考电流源质量的影响。

     似乎CC2640r2可编程电流源可以直接连接到LOG114 I1或I2输入,而无需任何附加电路。 增加一个从CC2640r2电流源引脚连接到接地的电容器可能有助于引脚上产生噪音,但仍存在保持稳定性的问题。

     CC2640r2在TI的蓝牙低功耗E2E论坛上受支持。 他们可能能够提供有关 CC2640r2可编程电流源电气特性以及如何最佳应用此功能以获得最佳性能的更多信息。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢您的回复-非常有帮助。 最后,出于各种原因,我决定不使用CC2640r2精密电流参考作为LOG114的输入。 我的最终实施如下所示。 我对评论很感兴趣。

    再次感谢,

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Patrick:

    漂亮的LOG114示意图! 我觉得一切都很好。 您可能需要考虑以下几点:

    • C30是一个10 UF电容器,从2.5 V参考引脚 16连接到接地。 LOG114数据表未显示任何应用电路中此引脚处连接的电容器。 问题是内部参考放大器的稳定性,其输出连接了大电容负载。 这可能没问题,但我没有任何信息表明会这样。 我认为 为C30提供一个位置没有问题,如果参考电路保持稳定,那么它将有助于噪声滤波。 请注意 ,在行中也有C31,但它与R15的参考输出隔离,因此可能不是问题。
    • R16和C32有一些最佳值,它们取决于ADS8866操作 设置和LOG114 VO4运算放大器特性。 您可能会发现需要对R和C值进行一些优化,以从  转换器获得最高性能。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢你们的好评! 我还想知道C30的10 UF电容器。 正如Bonnie Baker在她的TI技术文章“最佳贝克尔斯最佳- SAR ADC”的文本片段中所建议的那样,我添加了它,如下所示。 我没有研究她所提到的OPA350 CMOS运算放大器,因为它可能具有更好的驱动电容负载的能力。 在我所展示的电路中,我将采纳您的建议并移除C30。

    关于优化R16和C32,我将制造这些更大的封装尺寸,以适应轻松更改以进行优化。

    再次感谢,

    Patrick