This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1051万:SNAA207 //输出波形似乎与应用手册不匹配

Guru**** 2579795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/649206/lmp91051-snaa207-output-waveform-seems-out-of-match-with-application-note

部件号:LMP9.1051万

晚上好,

我一直在实施可 在此处找到的应用说明,例如在 AlphaSense传感器和 TI LMP9.1051万 AFE的帮助下,将二氧化碳测量系统组合在一起。 我的原型的原理图与应用手册中的建议完全相同。

上周,我终于记录了我的第一个波形,似乎探测器和基准之间的电压差有点小。 左边是我得到的内容,右边是应用程序注释的屏幕截图:

在应用注释中,delta是关于整个RC步进响应幅度的30 % ,在我的图中,我想说它是关于15 % ,我还了解到进行了两次测量,一次是在130ppm时,另一次是在5000ppm时。 右侧的温差是否较高,因为二氧化碳浓度为130ppm? 我的测量是在"露天"进行的,所以我认为它可以解释这些差异,考虑到大气中平均二氧化碳浓度为400ppm,我只想确定。

如有任何帮助或确认,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:
    您的环境中的CO2浓度可能会有不同的结果,但在这种情况下可能不会有很大的差异。 正如您在应用注释(图5)中看到的,检测率为~ 100Hz。 您的设置有什么价值?

    此外,每个传感器的配置值也应不同。
    有一个名为Webench(r)的设计工具,您可以在其中选择要考虑的传感器(如果未列出,则从您的传感器加载参数),以帮助您进行正确的设置,例如放大器增益,通用模式等

    请使用以下链接并在页面右侧找到LMP9.1051万 Webench Designer。
    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致,
    Jose