This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365-Q1:关于OPA2365-Q1的电源引脚和输入引脚

Guru**** 2518450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/648924/opa2365-q1-about-power-supply-pin-and-input-pin-of-opa2365-q1

部件号:OPA2365-Q1

尊敬的专家:

你好。

感谢您每天的特别支持。

汽车客户向我询问OPA 2365 - Q1的电源引脚和输入引脚。

是否可以告诉我这些针脚的耐受电压的实际值?

如果E2E披露不好,请直接进行。

最好的,富豪

***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    电源引脚和输入引脚限制列于OPA2.1365万-Q1数据表的绝对最大额定值表(表7.1)中。 如果超过这些值,我们无法保证设备将正常工作。

    此致,