This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:器件的TINA模拟允许输入值高于指定的输入共模电压范围

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/655333/lm393-tina-simulation-of-device-allows-for-input-value-higher-than-specified-input-common-mode-voltage-range

部件号:LM393

您好,

我有一位客户问:

任一输入的共模不应超过V+-1.5V。

我们在电路中遇到一种状态,其中一个输入可能会超过V+-1.5V的阈值。

TI能否保证比较器在这种情况下仍能正常工作(其中一个输入电压高于V+-1.5V的要求)?

我查看了数据表,它还指定输入电压也遵循V+-1.5V的规则。  

您能提供帮助吗?

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Louie,

    TI将不“保证”任何超出指定数据表限制的功能。 我们可以提供指导和预期行为,但正确的设计不应超过数据表规范。

    但是,在APPS部分的8.2 .2.1 部分,它确实提到了当*一个*输入超过共模限制时的预期行为。 基本上,只要其中一个输入在限制范围内,输出就应该正确(但不能保证)。