This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7321:输入保护

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/654192/lm7321-input-protection

部件号:LM7321

您好,

我们有一位客户想了解LM7321放大器是否有输入保护二极管用于电源,它们的额定电流是多少?

我在数据表中看不到任何引用。 有人可以查看一下吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabriel

    AMR表(7.1 部分)中的输入引脚限制为800mV,超过V-和V+。 因此,应该有一个到V-和V+的ESD二极管路径。 通常,10mA被认为是安全的;但是最好将电流限制在1mA以下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabriel

    我已验证V+和V-的二极管。