主题中讨论的其他部件: LM358, LMC6081
我正在使用LMC6001BIN设计信号放大电路。
原理图如下所示:
在测试此电流之前,我测试了我的LMC6001,它是正常的。 我还查看了我的线路图,它就像这个原理图一样。当我打开它时,我发现温度太高了。 它不是我想要的。 所以我测试了它,发现PIN2 (-IN)与Pin4 (GND)的短电流。 我得到的信号电压约为8.5V。然后我取下这个芯片并进行测试。 是的,它已经损坏了。
(d1上的IP[当前]最多为0.7uA。顺便说一下。)
但我不知道为什么,但我确信我错了。 谢谢,请帮我吧? 如果我设计的放大率太高。
(我是一个中国人,所以我的英语不是很好,我把它翻译成中文。 谢谢)
我使用上面的电路去做一个光电二极管的放大电路。因为我的输入电流至多0.7uA Ω,所以我设计这个电路端的电压等于Ip Ω* R3*(1+R2/R1)
但是在我上电之后(尚没有给予光线照射),发现输出信号一直是8.5V左右,然后我察觉到芯片温度很高,所以我断电取下芯片测试发现LMC6001的pin2和pin4短路。
我个人觉得一定是我使用这个芯片没有注意哪些参数导致的。是不是我的放大倍数太大了?
而且我检查了电路确认电路和原理图是一致的。
请您给与帮助,谢谢。