This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/TL3472:Tina TL3472

Guru**** 2561800 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL3472

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/648238/tina-spice-tl3472-tina-tl3472

部件号:TL3472
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

尊敬的各位:

 

这是来自Se2e.ti.com/.../TL3472.TSChenzhen的Robin Liu FAE。 现在我们的客户使用TL347x作为单电源运算放大器来放大0~200mV电压输入,tl3472数据表说,当单+5V电源时,共模输入电压为0至2.8V,但TI-TINA模拟结果是输出不能跟随输入。 那么,您能否就此提供一些意见? 谢谢。

谢谢,此致

刘若宾| FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin,

    在直流传输曲线VOUT与VIN中更容易看到该问题

    该型号对该设备上的VOL和VOH感到悲观,试图帮您一个忙。

    数据表中没有VOL图表来了解实际VOL性能。 数据表中的示意图建议NPN收集器汇电驱动器的抗饱和。 因此,我预计应用程序中的VOL大约为0.1V。   

    对于5V电源,还有许多其他设备可提供更宽的输出范围(包括零)。

    需要哪些关键参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin,

    我发现了过去的VOL测试。 我说得对,VOL大约为0.1V,没有负载或负载很少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald:

    非常令人信服,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    一个问题是VOL为0.13V,但模拟结果为1V。这是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin,

    模型太简单。 设备宏中大约有30行。

    以下是模拟IOL/VOL 模型。 将此数据与12月7日开机自检时的设备数据进行比较。