This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为运算放大器生成负电压

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2572, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/648336/generating-negative-voltages-for-op---amp

主题中讨论的其他部件:UC2572LM5017

您好,


对于生物医学应用,我需要使用能够支持>120V峰间电压的运算放大器。 我考虑提供+/- 65V (或更高)

我检查了TI产品中的IC,该IC可以提供-65V (或更高)电压,但只能提供UC2572。 还有其他选择吗? 最大电流消耗约为60mA


如果您能为我提供可能的解决方案,我将很高兴

谢谢

里福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rifo:

    感谢您在论坛上发布信息。

    TI有一个参考设计库,它对于查找电源设计非常有用。

    我按 输出电压,从最低(负)到最高对电源参考设计进行了排序,并看到了非常符合您的需求的设计。

    10V输入至14V输入;-65V输出@ 0.1A;降压升压转换器

    这是一个降压-升压转换器,可接受10Vin至14Vin的输入电压,并提供-65Vout的输出,能够提供0.1A的输出电压。

    它在 隔离回扫配置中使用LM5017 7.5 -100V宽输入电压,600mA恒定接通时间同步降压稳压器。

    VIN为12伏(10-14伏),您可能拥有。

    以下是此参考设计登录页面的屏幕截图。

    这是否能满足您的需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ed,

    非常感谢您的回答。 我已经检查了参考设计。 似乎有一个Murata模块,NMT0572SC,它似乎是一个紧凑的模块。 我将检查TI是否有类似的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    里福先生,你好!
    TI有一些负极模块,但没有一个可产生超过-17V的电压。
    感谢您考虑德州仪器(TI)。