This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2374:为TLV2374提供负电源电压

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/649054/tlv2374-feeding-negative-supply-voltage-to-tlv2374

部件号:TLV2374

在TLV237x数据表的"典型应用"部分中,说明允许负电压。

然而,引脚输出只是为  负电源输入显示"GND],这是否有原因?

谢谢

里福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rifo,

    在2001年,将供应负值定为理由的做法很常见。 这非常有用,因为带有GND针脚的设备应具有有效的输入和接近接地的输出。 这意味着它适用于单个电源。

    所有运算放大器都使用双电源工作,因为运算放大器不知道应用中的哪个节点被称为接地。 根据相同的逻辑,所有运算放大器都使用单个电源工作。 例外情况是具有3个电源引脚的运算放大器。