This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高压运算放大器

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/648334/high-voltage-op-amp

主题中讨论的其他部件:OPA454

您好,

对于生物医学应用,我需要一个运算放大器

*峰间电压>120V

*可提供至少60mA的电流

我搜索了TI产品列表,但找不到任何产品。 您是否可以从TI产品组合中建议一个可能的解决方案?

谢谢

里福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rifo:

    您的电气要求远远超出了我们任何运算放大器所能提供的HV或电流范围。 与任何产品达到>120 Vpp和>60 mA输出的距离最接近的是OPA454,但它仍然不是很好。 OPA454数据表图67显示了一种将HV能力提高到远远超过120 Vpp的方法,但它需要 三个运算放大器,并且仍将限制 为 50 mA输出驱动电流。

    在线路上显示了一些技术,在 低压运算放大器之后添加外部HV晶体管电路,以提高输出电压能力。 这些电路通常需要添加大量离散组件,但 它们应该能够满足您的需要。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thomas:

    非常感谢您的回答。 我将在组件选择过程中考虑到这一点。