This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:电源精度

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/648538/ina226-electrical-power-accuracy

部件号:INA226

您好,

我们的客户使用ONA226,估计准确性。

如果客户假设总线电压测量的误差为1 % 和

并联电压测量误差为1 % ,  

功率计算结果的误差如何?

是否为均方根?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naoki,

    使用平方根和意味着错误源是不相关的,所以我认为使用这种方法是正确的,但让我与我的团队确认,并在今天晚些时候与您联系。

    Peter Iliya
    电流感应放大器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki,

    如果客户出于 任何原因(例如,1 % 并联电阻器或使用带1 % 电阻器的VBUS引脚的阻抗分压器),预期电流和总线电压测量会出现1 % 错误,则使用RSS错误可能没问题。 尽管客户可能希望采用更保守的总误差计算,尤其是在分流器和总线测量的误差源相互关联的情况下。 由于两个测量值来自相同的内部ADC,因此它们可能共享相同的增益误差,这意味着如果环境温度上升到100C,并联和总线电压测量值的增益误差将增加相同的增量。 尽管根据图7,并联电压增益误差与共模电压不同,但总线电压增益误差不会变化,因此它们不会以这种方式关联。

    RSS = sqrt( 0.01^2 + 0.01^2)= 1.41 %

    最大总误差= 2 %

    总的来说,我会选择最大总误差,因为这是上限。 最大总误差可通过一个方案实现。 假设理想电流值= 1A,理想总线电压= 12V。 如果两个测量值都出现1 % 错误,则报告为1.01A和12.12V。

    功率= V*I = 12.12V*1.01A = 12.2412 瓦特

    最大总误差=100*(理想值-测量值)/Ideal = 12.2412 |/12 = 2.01 %

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,

    感谢您的回复。
    我建议客户使用精密电阻器并注意共模电压水平。

    谢谢!
    Naoki Aoyama