This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA196:INA196

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: INA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/648825/ina196-ina196

部件号:INA196

你好  

我想使用INA196连接压力传感器,我的传感器在24V电压下工作。 我正在连接电路,请告诉我它是否正确?

差动电压是否可以为16V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Farogh:

    差动输入电压可以从-18V至18V,如INA196数据表中的绝对最大额定值表所示,因此16V是正常的。

    压力传感器的共模输入电压是多少? 24V? 我觉得整体的原理图似乎不错。 我不确定此压力传感器如何工作,因为我无法在线找到零件号。

    Peter Iliya
    电流感应应用