This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/THS4521:THS4521 sigma delta驱动程序的噪声带宽计算和模拟

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4521, ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/654286/tina-spice-ths4521-noise-bandwidth-calculation-and-simulation-to-the-ths4521-sigma-delta-driver

部件号:THS4521
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,, ADS1274

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

在我的应用中,我需要测量24位模拟输入,低频信号。 为此,我考虑将ADS1274同步采样24位模数转换器与THS4521 sigma delta ADC驱动器配合使用(根据ADS1274数据表中的图89)。

  1. 问题1:在我的应用程序中,我使用的THS4521具有增益1配置,在0dB时具有145MHz增益。 当我尝试计算总噪声(宽带,闪烁…)时,我得到的噪声值非常高,即"噪声带宽"(bw subn),因此总噪声非常高(假设砖墙系数1.57)。 我注意到,在图89中,您使用了1.5nF电容器,我猜是低通滤波器,对吗? 切断频率是多少?
  2. 使用TINA TI模拟进行噪声分析(随附图89)时,我需要将左侧的"rg1"信号连接到某处。 我尝试将其连接到Vcom (2.5V),但我首先在DC分析中遇到错误。 如何连接此支腿以执行噪声分析?

谢谢!

Idan e2e.ti.com/.../sbom341d.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对于您的TINA模拟电路,在这种情况下,您应将非信号输入连接到接地。 对于使用FDA进行的单端到差分转换,您需要匹配信号和非信号端之间的阻抗。 在这种情况下,您有一个电源连接到接地,没有内部电阻和直流偏移,从阻抗角度看,这看起来像是接地。 因此,您只需将另一侧接地即可。

    为了进行噪声分析,您只需关注放大器噪声,或者总噪声包括外部电阻器和电容器。 此外,您只是将其用于1 V/V增益中,还是用作TINA原理图中的滤波器。

    此致,