This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR110:实际操作温度范围?

Guru**** 2867110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/648494/xtr110-real-operation-temp-range

部件号:XTR110

大家好,

在数据表第2页,我看到 XTR110KP的工作温度为0+70C。 在第12页,操作温度显示为-40+85C。 请告知 XTR110KP的正确工作温度范围

此致,

Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dimitrius,

    这似乎是包装信息表中的拼写错误。 陶瓷封装(AG和BG)的工作温度范围为-40至85C,而塑料封装(KP和KU)的工作温度范围为0至70C。