This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:当前绝对最大值

Guru**** 2758155 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/648627/lm2903-q1-current-absolute-maximum

部件号:LM2903-Q1
在“线程:LM2903”中讨论的其它部件

您好,

在某些故障中,LM2903输出直接对12伏短路。

在这种情况下,如果输出过低,则有电流从12伏流向输出。

它是xxxmA。

在数据表中,当前最大绝对值为20mA。

没有负的规格。

您能告诉我上述情况会造成IC损坏吗?

是否有防止IC损坏的解决方案? TVS或限位电阻器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    如果输出对正电压短路(您看起来是这样),则输出将进入约15至16mA的电流限制。

    它不会"损坏"输出,但根据电压,如果涉及多个通道,功耗可能导致芯片加热超过150°C的ABS最大限制。

    最差情况下,20mA * 12V = 240mW。 240mW * 119°C/W = 28°C温升。 不算太差,但还是不推荐 如果简短的话,应该不是问题。

    如果输出为负极(低于地面),则可能会造成损坏。 建议使用肖特基二极管来夹紧负电压。

    如果输出可能与电源短路,则建议使用串联限制电阻器或"polyfuse (多熔丝) PTC型热熔丝将电流限制在10mA以下。