This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:INA180A或B?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180, INA4180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/653960/ina180-ina180a-or-b

部件号:INA180
主题中讨论的其他部件: INA4180

我们希望使用具有x20增益的INA180。  这使其成为零件号中的'1'-例如。 INA180A1。  但是,没有正确的零件号细分,订购信息是指INA180A1和INA180B1类型-有何区别?  数据表似乎未列出此项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,
    A和B对于INA180,请参阅设备的两个不同的引脚输出选项,请参阅数据表第3页的第6节。 您是上个月第二个问我这个问题的人,因此我将在下一个数据表修订版之前进行一些澄清。 很抱歉我的困惑!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason

    感谢您的回复。 我现在确实记得看到了这一点,但不清楚这是否与 部件号的A和B有关!  老实说,甚至需要两个不同的引脚,这似乎很奇怪!  为什么? 就个人而言,我发现如果制造商有零件号明细表,您可以确定零件号的每个数字代表什么,这会更容易!

    当您收到修订后的数据表时,最好能得到它的副本。  有人想知道这需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当INA4180从预览状态转变为生产状态(我认为应该在下一个月或两个月内)时,将会出现下一个预定的数据表修订。

    如果客户已经拥有一个使用运算放大器的电路板,并且想要在不重新布局的情况下评估INA180,则多个引脚输出允许客户进入两个主要运算放大器区域进行评估。

    我也很喜欢零件号的细分,因为零件号可能有很多不同(如不同销钉数,行数,电镀材料等的销钉头)。 我认为这里的大多数数据表仅针对一两个产品,我们认为它们是不必要的,但同样,这份数据表显然需要在引脚周围进行一些混淆。