This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2314:开机行为

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2314, LMV358, TLV342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/648441/tlv2314-power-up-behavior

部件号:TLV2314
主题中讨论的其他部件: LMV358TLV342

大家好,

我正在寻找一种双OPA,当配置为差动放大器和0V输入电压时,它会在Vcc斜坡期间使输出电压保持在0V左右。

差分放大器的配置为增益=~5,Vcc=3.3V。

您是否有TLV2314放大器的通电数据?  您是否会建议使用其他放大器?  任何可支持接地输入和接地输出轨(50mV以内)的通用放大器都可以工作。

谢谢!

Keith N.
AFA OH/WPA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keith:

    大多数放大器输出将在电源斜坡期间遇到V+电源故障。 遗憾的是,在电源电压达到建议的最低电源电压水平之前,大多数放大器的输出是未知的。 一旦电源电压低于最小电源电压,在电源降压期间通常会出现类似情况。

    您能否在此处提供有关要求的更多信息? 对于任何电源电压/斜坡时间,是否要求输出保持在GND?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Collin,

    电源的斜率约为2V/毫 秒。 客户希望在通电过程中降低总毛刺能量。 该电路目前使用LMV358,输出跟踪高达2.3V的电源电压(该部件的额定电压为2.7V最小值),然后降至零伏。

    我建议使用TLV2314,因为它可以保证低至1.8V的工作电压,这将有助于显著降低浮华能量,即使其行为相同。

    我曾希望您知道类似的放大器性能更好,但如果不知道,我认为TLV2314或TLV342 (1.5Vmin)可能是一个可行的解决方案。

    谢谢!
    Keith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keith:

    我找不到我们之前捕获的任何启动波形图像。 根据我们在同一系列中使用类似产品的经验,当电源电压低于+1.8V的最小工作电压时,Vcc+可能会出现故障。

    较新的设备通常比较旧的设备出现故障的次数要少,因此我们猜测TLV2314的故障次数将低于LMV358。