This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258A:负输入电压

Guru**** 2812135 points

Other Parts Discussed in Thread: LM258A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/654318/lm258a-negative-input-voltage

部件号:LM258A

我使用LM258A,Vcc为+-12Vdc。  根据数据表,最大负电压为-0.3V直流。  我想确认最大负输入电压是-0.3vdc还是-12.3Vdc (-12v-0.3V)?

谢谢你。

此致

建鸿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建鸿

    LM258A数据表中的所有电压均参考GND (针脚4)。
    如果GND针脚4为-12.0V,则输入可以为-12.3V