This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMP9.1万:工作台设计器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/654229/webench-tools-lmp91000-webench-designer

部件号:LMP9.1万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好

我正致力发展一氧化碳和二氧化氮这两种污染物的空气质素监察系统。 我正在使用电化学传感器4-CO-500和4-NO2-20,它们的输出以微安为单位。 所以我也在使用lmp9.1万来转换来自电压传感器的输出信号。 我使用工具工作台设计器根据我正在使用的传感器设置这些IC寄存器的值。 我正在使用微控制器通过i2c设置AFE。我检查AFE的寄存器是否正确设置,在显示LCD中打印文本,只有在两个AFE的所有寄存器都有我输入的值时才会显示该文本。 问题是,在电路工作时,我测量AFE的电压输出,在没有传感器连接的情况下获得电压,而这种电压与根据增益设置应该进行的电压测量不一致。如图所示 是我如何使用AFE的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cristian:
    几个问题:

    1. VCC在您的Protoboard配置中的值是什么? 如果您注意到Webench输出,建议值为VDD (VCC您的情况)为5V和Vref 4V。 假设Vcc为5V,您的Vref分压器看起来是正确的。
    2.带电化学传感器和不带电化学传感器的每个端子(CE,RE,we)的电压是多少? 在所有情况下,Vout是什么?

    谢谢!
    Jose