This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4303EVM:双电源-无来自放大器的信号

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/648174/ths4303evm-dual-supply-power---no-signal-from-amplifier

部件号:THS4303EVM
主题中讨论的其他部件:THS4303

我想知道我的THS4303 EVM是否存在潜在缺陷。 我的设置如下所述:

-我有一个简单的电源电路,根据电压表提供+ 1.8 V和- 1.8 V (相对于接地),我正尝试使用它来为设备供电。 这些电压测量是在三根香蕉插头端接导线上进行的,我直接插入到板上,所以我知道我的电源电路正在工作。 (+/- 1.8 V应足够,因为手册中指示的最小电源电压应为3 V,并且我有~3.6 V)。

当然,我将+V- 1.8 导线插入电路板上的“VS+”连接,将-V- 1.8 导线插入电路板上的“VS-”连接,将0 V导线插入电路板的接地连接。

-我已经确认我的放大输入信号(来自股指二次激光的脉冲链输出)在示波器上可见,因此我知道前端的相关组件正在工作。 但是当我将输入信号连接到电路板时,打开电源,并将电路板输出连接到示波器(即,设置一切以实际放大此信号!) 我看不到示波器上的任何内容。 只是噪声基线,与放大器的电源未打开时没有什么不同。

我是否缺少一些基本的东西来正确地为设备供电? 是否存在潜在缺陷? 如果需要,我可以制作和/或上传照片。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    电源的电流是多少? 此外,断电针脚的电压是多少?

    此致,

    Sean