This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:简单的全差分放大器配置

Guru**** 2766465 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/647586/ths4551-simple-fully-differential-amplifier-config

部件号:THS4551

尊敬的专家:

在将产生的电压输入到差动ADC级之前,我尝试将来自称重传感器的4.2 mVdc差分信号放大到30倍。 这是我的第一个全差分放大设计,但我认为这应该非常简单。 以下是基于THS4551和16引脚VQFN封装的我的电路设计:

从电路测得的实际电压以蓝色标记。 如您所见,R127/R17和R128/R18均为30k/1k,理论增益为30。 但是,AIN2和AIN1 (差分输出电压)之间的实际测量值为-14.2mVDC,因此我几乎没有获得3.38 增益。

我想我错过了THS4551的一些东西,或者我可能使用了错误的设计。 有人能帮我解决这个难题吗?

非常感谢您抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW,VAA = 5V直流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:  

    问题出在连接到接地的VOCM引脚上。 该引脚设置两个输出引脚的共模输出电压,并且当前正在尝试将它们驱动到接地。 最简单的解决方法是让VOCM引脚浮动,这将在默认情况下将共模设置为电源电压的一半。 您也可以使用数据表中引脚范围内的电压驱动引脚,或者使用+/- 2.5V的分体电源。  

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Jacob。

    实际上,保持Vocm引脚浮动可以解决问题。 最后一个问题:保持引脚浮动或将引脚连接到2.50V在噪声抑制或稳定性方面有何区别?