This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA890:输入和ESD保护

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/654196/opa890-input-and-esd-protection

部件号:OPA890

您好,在OPA890数据表(输入和ESD保护部分)中,规定所有器件引脚都使用电源的内部ESD保护二极管进行保护。 我想它不仅与投入有关,而且也与产出有关。 我的客户问题是,当OPA890电源尚未接通,但其输出受到外部电路1mA电流的影响时,在20毫秒通电期间,我是否可以依赖此输出保护二极管。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naser:

    我们器件上的ESD二极管专为处理高电压和短时间ESD电压事件而设计。 它们的设计或特征不适用于处理此场景中的恒定电流。 如果无法通过其他方式避免1mA电流,则需要在这种情况下添加外部夹具。

    此致,