This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:我是否可以将LOG114上可用的运算放大器之一用作ADC上的Vref的缓冲放大器?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LOG114, ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/654234/log114-can-i-use-one-of-the-available-op-amps-on-the-log114-as-a-buffer-amp-for-vref-on-the-adc

部件号:LOG114
主题中讨论的其他部件: ADS8866

您好,

我想使用ADS8866的菊花链功能,但我知道,如果直接连接,为外部ADC使用相同的参考电源可能会有问题。 我是否可以将LOG114上的两个可用运算放大器中的一个用作ADC的缓冲放大器? 因此,该配置是一个LOG114,与一个ADS8866相连,其Vref通过LOG114缓冲,为ADS8866提供Vref。 我需要使用三个采集通道来完成此操作-每个光检测器一个。

谢谢!

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:
    这应该可以正常工作。 如您所述,将所有3个ADC的参考引脚绑定在一起可能会导致问题。 由于您已经拥有3个LOG114,我认为这种方法没有任何问题。