This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:建议ADC将来自LOG114的信号数字化

Guru**** 663240 points
Other Parts Discussed in Thread: LOG114, ADS8321
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/653352/log114-what-adc-is-suggested-to-digitize-the-signal-from-the-log114

部件号:LOG114
主题中讨论的其他部件: TPS6.0241万ADS8321

您好,

我正努力把头缠绕在哪一个ADC上,用于对来自LOG114的光电二极管信号进行数字化。 我认为我需要一个非常高分辨率的ADC来获得整个8年放大器范围内的分辨率,但我不确定选择哪种架构和分辨率。 该实施用于测量来自平滑表面的散射光和相对高强度的光谱反射-因此需要80年的范围。  请提供一个建议和一个EVM,我可以将其附加到LOG114 EVM上。

谢谢!

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    由于放大器的对数响应,您可能不需要太多的分辨率。 8个数十年的LOG114输出量大约为3V,因此使用3.3V ADC,每10年的输入电流将达到~7445 LSB。 24位ADC可将此值提高到每十年~1.9 百万LSB。 询问周围,要从更高分辨率的ADC中获得所需的性能,可能需要在LOG114和ADC之间增加一个放大器,以便将稳定时间减少到可接受的水平。

    对于ADC架构,这在某种程度上取决于所需的采样速率和分辨率。 在16-20位范围内,SAR和 Δ-Σ ADC均可用。 超过20位,它是唯一的 Δ-Σ。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    非常感谢您的深思熟虑的回复。

    该应用包括以1kHz (50 % 占空比)调制激光,并同时检测多达5个散射探测器中的散射光。 有些探测器(离轴很远)的强度适中,而其他探测器(靠近反射光束)的强度相当高。 我打算使用双+/- 5VDC电源(TPS6.0241万)。 我现在正在计算每个探测器上产生的预期电流。 鉴于这种适中的数据速率和~7445 LSB,传统的16位SAR ADC可能是一个不错的选择。

    非常感谢您对TI提供的众多ADC中合适的ADC的建议。 此外,显示连接到ADC的日志放大器的任何参考文档也会很有帮助。

    再次感谢,

    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    我正在考虑使用ADS8321将LOG114的输出数字化。 我有两个问题。 我可以使用LOG114上的2.5V参考来为ADS8321供电吗? ADS8321是否具有用于多传感器采集的菊花链功能? 如果您对LOG114和ADS8321配对有任何意见,我们将不胜感激。

    谢谢!

    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:
    它看起来不像ADS8321可以菊花链式连接,因为它只有一个数据输出引脚。 使用LOG114的板载参考作为ADC参考应该不会有任何问题,但为了安全起见,您可能需要使用LOG114中一个未提交的放大器作为缓冲器。

    您可能需要使用其他一个未承诺的放大器作为实际输出驱动器。 这将允许您添加补偿(SAR输入可能是难以驱动的负载),并将LOG114的双极输出信号缩放和偏移到ADC可以处理的范围。