This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA126:帮助选择一个放大的风量计

Guru**** 2813425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA122, INA126, ADS1115, LM7705, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/647913/ina126-help-selecting-an-amplified-for-pyranometer

部件号:INA126
主题中讨论的其他部件:INA122,, ADS1115LM7705OPA320

我有一个2线风量计。 它根据太阳辐照强度产生0-40mV的电压。

我的工具箱中有INA126和INA122。

它们是否是提高0-40mV输出的正确设备?

如果我了解数据表,输入可以在-0.7V到0.7V之间,是否正确?

此致

Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dean:

    为了评估这些INAS是否适合此应用程序,我们需要了解更多有关您的需求。 例如:
    1)您所需的输出范围是多少?您有哪些可用耗材?
    2)您使用INA驾驶什么?
    3)您需要从该测量中获得哪种准确度?
    4)传感器是什么样子的? 这是差分信号吗?

    我不确定-0.7V和0.7V的来源,有效输入范围取决于电源,增益和参考电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    感谢您的回复。

    1.假设0 3.3 或0-5V输出是理想的。

    电源我很灵活。 如果单个电源为

    我会从覆盆子PI板中得出这样的评价。

    如果需要双电源配置,我将设计一个替代方案。

    2.某些ADC,如ADS1115或其它适合于的ADC,请随意提出建议

    3.考虑到风量计相当昂贵,我想阅读尽可能接近实际值的内容。 每个18微伏对应1W/m2

    4.是的,传感器是被动的,不需要电源,而是在其2个端子处产生电压。 输入阻抗为40欧姆

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dean,

    我建议使用5V输出范围,因为这样可以提高分辨率,因为您可以增加增益。

    最好使用双电源,因为这将允许您获得真正的0-5V输出。 在单个电源上,使用INA122可以测量的最低信号为800uV,您还需要将输入偏置为电源内的共模电平,以获得完整的输出摆幅。 您可以考虑做的一件事是为负轨使用充油泵,例如lm7705。 此设备采用5V输入,产生-230mV。 这将为您提供足够的空间来实现完整的输出摆动,您无需提起输入。

    如果您希望在这种测量中获得16位分辨率,您还需要在INA和ADC之间使用缓冲放大器。 OPA320是实现这一目标的理想选择。

    由于您的传感器实际上是浮动电压源,您还需要在输入上包括电阻器以接地(如果您决定采用该线路,则还需要包括对某些偏压的电阻器)。 如数据表上的图3所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,

    随函附上我对您的建议的理解,尽管与INA126有联系。

    我在Tina找不到LM7705,所以我用电池电源来估计它。

    我现在唯一的问题是预期输出电压与增益不一致。

    你能不能让你对它有所了解?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean,

    我对这种混乱感到抱歉,我在上面提出的建议是针对INA122的。 我选择此设备是因为它具有更宽松的输入/输出限制。 INA126需要更大的负电源,至少为-1.5V。