大家好,
客户正在使用INA301A3-Q1.Gain = 100。 HIS负载电流为5mA。 他使用3.3V电源。 他的兰斯特设定为200毫米。
请查看图1中的示意图。 问题是报警针脚始终输出低电平。
我还执行TINA电路和零初始值条件的瞬态。 请查看图2和图3。
对于客户的问题,您是否会提供一些建议并向我发送正确的TINA电路?
图1.
图2.
图3.
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
客户正在使用INA301A3-Q1.Gain = 100。 HIS负载电流为5mA。 他使用3.3V电源。 他的兰斯特设定为200毫米。
请查看图1中的示意图。 问题是报警针脚始终输出低电平。
我还执行TINA电路和零初始值条件的瞬态。 请查看图2和图3。
对于客户的问题,您是否会提供一些建议并向我发送正确的TINA电路?
图1.
图2.
图3.
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)
您好,Patrick:
感谢你的帮助。 我忽略IG3的DC电平。
问题1:您会上传您的TINA电路模型吗? 我想了解一下您的IG1的设置,
包括直流电平,信号波形的振幅和频率。 我也想这样做
如果使用初始值为零的瞬态,则获取。
问题2:客户的负载电流为5mA。 所以我改变了我的TINA电路。 我使用0的方波
对于IG1,电流为5mA。 但在模拟结果中,Alert pin是从0到50us的低级别,它是
在其他时间始终保持高水平。 我使用具有零初始值条件的瞬态。 请
检查连接。
如果在警报为高电平时输入电流达到5mA,我知道这是不正确的。
我想知道为什么Alert波形不是方形波形,而是Alert波形应该是的
使用输入电流波形进行更改。
您是否会给我发送一个正确的电路,用于确定振幅为0的方波输入电流
与我的IG1设置一样,电流为5mA,?
下面应该是我的TINA文件。 当我使用“初始条件”或“零初始条件”进行瞬态分析时,我得到一个类似于您的图形,在该图形中,警报引脚从低开始,然后在50us后高。 这似乎是设备型号的启动条件。 实际上,内部比较器的启动可能会更快完成,但这是我需要在实验室中验证的内容。 对于保持高电压的警示引脚,这可能是包括电压偏移,比较器电压偏移和噪声在内的模型特性的组合。 也可能是因为模型未正确设置用于低电流测量,而我们实际上预期在这种情况下会看到最大的准确度误差。 到目前为止,我在模型中注意到,如果RLimit电阻器太小,则警报功能会完全中断。 所以,我需要在实验室中测试。 由于我们所在地区目前没有库存A3100增益选项,这可能需要几天时间。 我会在实验室测量时告知您。
/cf-file/__key/communityserver-discussions-组件文件/14/2063.INA301ALERT.TSC
您好Mickey:
我在实验室做了一些测试,我相信只要您不需要高精度,您就可以通过并联电阻器使该器件触发约5mA的警报。 在我的设置中,我有一个200mohm 1 % 并联和1238.8 ohm (测量值)限值电阻器。 对于此设置,我的通用模式为0V。 (我计划稍后使用5V共模重复。)
我从这个观察到的是在输出电压为0.0924V时触发的设备。 理想情况下,该值应为0.9.9104万V。 这种差异虽然很大,但与数据表一致。 放大器Vos和比较器Vos的最大误差范围可高达8mV。 最终,增益误差和电阻容差等其他误差来源也会导致整体误差。
如果您决定继续使用此选项,您需要考虑的另一件事是比较器具有滞后。 因此,即使设备处于透明模式,在如此低的阈值下重置警报也可能很困难。 但是,如果您可以使用,您可以尝试的一种可能的解决方案是暂时上调限针电压。 这将有助于重置警报状态。