This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:电压增益和电源电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/647765/lmc6482-voltage-gain-and-supply-voltage

部件号:LMC6482

图25:单电源15伏,输入与输出电压

如何在图中所示的配置中使输出呈负值?

AV与电源电压之间的关系

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    看起来,图25采用±2.5V电源,而不是单个15V电源。 在单电源配置中,我希望LMC6482在2000个负载下从地面摆动~.5V,或在600欧姆负载下从地面摆动~1V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,开环电压增益与电源电压之间的关系如何?