This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:此零件是否可用作差动输入或连接至GND (引脚16)的一个输入,似乎不能来自功能框图

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO122, AMC1311, AMC1301, AMC1200, INA105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/648121/iso122-can-this-part-be-used-as-a-differential-input-or-is-one-input-tied-to-gnd-pin-16-it-appears-as-though-it-can-not-from-function-block-diagram

部件号:ISO122
主题中讨论的其他部件: AMC1311AMC1301AMC1200INA105

希望使用此部件,但输入可能在应用中有所不同(客户的远程模拟接口)。 我似乎需要添加一个差动放大器并驱动差动放大器输出的输入。 请尽快回答

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    欢迎来到我们的e2e论坛! ISO122是单端输入/输出设备,因此,如果您需要差分输入,则需要在其前面添加一个阶段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    感谢您的快速回复。 您是否提供具有差分输入的规格/占地面积近似相同的ISO放大器?

    Ron先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    我们唯一具有差动输入的ISOAMP放大器设计用于电流分流(仅+/-250mV输入范围)-例如AMC1301。 我们刚刚发布了AMC1311,但这也是单端输入设备。 如果您愿意,很乐意为您提供差分至单端输入级,以符合ISO122标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tom
    谢谢,我们有一个远程模拟接口,它必须接受0到10 V,但需要进行差分,因为谁知道客户将做什么。 如果你能提供帮助,那就太好了。 我知道我将需要一个隔离电源用于ISO放大器和差速器级。 我在看amc1200 (数据表上说最大dif输入可以是6V),但听起来您不推荐该部件。
    谢谢
    Ron先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    AMC1200类似于AMC1301,其中满刻度线性范围仅为+/-250 mV,最大差动输入可达6V,但这是部件损坏之前的限制,而不是其实际工作电压范围。 我也要指出,你们都明白,ISO122需要两极电源。 您可以使用ISO122数据表第15页(图21)中所示的电路来获得单个电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,您能向iso122推荐一个适合我的前端平台吗? 谢谢
    Ron先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    图21中的INA105是一个选项,在您的情况下,您可能需要将其连接到该数据表的图1中,引脚6连接到ISO122的输入。