This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7708:在带通滤波器上看到振荡

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7708, LMP7702
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/653844/lmp7708-oscillation-seen-on-the-band-pass-filter

部件号:LMP7708
主题中讨论的其他部件: LMP7702

 大家好,

我们正在为加速计开发带通滤波器。 我们在输出中看到的是,对于稳态输出,振荡为~4.8MHz。 我们检查了电源,它是一个稳定状态的3.3V电源,提供给滤波器和传感器。 我们卸下了DC阻塞盖C7,C10和C13,并检查了传感器的输出,它显示清洁的直流输出。 但是,当我们将示波器探头连接到任何盖子时,我们会看到振荡。

我们在电路上运行的SPICE-SIM未出现任何此类问题。

随附示意图的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amit:

    LMP7708在其开环增益曲线中有一个第二极,该曲线出现在0dB交叉之前,因此不是一个单位增益稳定器件。

    建议以大于10的增益运行设备。 在这种情况下,在第一个放大器级上添加1800pF反馈上限会导致放大器增益在越过AOL曲线之前,在较高频率范围内返回到单位。 这会导致不稳定。

    如果您想要维护带通滤波器功能,则必须添加一些组件来补偿运算放大器。 一种方法是通过在运算放大器输出上直接添加RC来添加输出引脚补偿,如下所示。 这增加了一个柱和零来拉下AOL,这样AOL中的第二柱就不会与反馈网络交互。 如果您希望继续使用LMP7708,则需要添加类似的内容来稳定缓冲区。

    e2e.ti.com/.../LMP7708-BP-Filter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Zak

    好的,让我尝试添加补偿电路,如图所示。 我是否可以查看其他任何部件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit,

    LMP7702是LMP7708的"补偿",单位增益稳定版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul,Zak,

    另一个问题:在高频反馈中添加1800 pF上限应导致RF为0,因此在4.8 MHz时不应有任何增益。 我错过了什么!

    感谢您提供备用部件号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit,

    我对这种困惑表示歉意。 在反向配置中,闭环增益确实会无限期地滚散,但是运算放大器的反馈因子不会无限增加,并且会随着电容阻抗随频率的降低而接近统一。 从运算放大器的角度来看,一旦电流帽短路,它就会作为一个单位增益缓冲器,作用于非反相引脚上的电压。 这是我所指的稳定性分析增益,而不是从输入到输出的闭环增益。 如果您有兴趣了解有关如何评估运算放大器稳定性的更多信息,可在以下网址找到一些有关该主题的有用演示: training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zak

    感谢链接。 这是一个非常有用的演示文稿。 我还会做一个电路板模块来放置补偿电路并进行验证。

    您好,Paul:

    我用LMP7702替换了LMP7708,~4.8 MHz振荡不再存在,传感器的响应也得到了改善。 我非常感谢这里的帮助。