主题中讨论的其他部件: LMP7702
我们正在为加速计开发带通滤波器。 我们在输出中看到的是,对于稳态输出,振荡为~4.8MHz。 我们检查了电源,它是一个稳定状态的3.3V电源,提供给滤波器和传感器。 我们卸下了DC阻塞盖C7,C10和C13,并检查了传感器的输出,它显示清洁的直流输出。 但是,当我们将示波器探头连接到任何盖子时,我们会看到振荡。
我们在电路上运行的SPICE-SIM未出现任何此类问题。
随附示意图的快照。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在为加速计开发带通滤波器。 我们在输出中看到的是,对于稳态输出,振荡为~4.8MHz。 我们检查了电源,它是一个稳定状态的3.3V电源,提供给滤波器和传感器。 我们卸下了DC阻塞盖C7,C10和C13,并检查了传感器的输出,它显示清洁的直流输出。 但是,当我们将示波器探头连接到任何盖子时,我们会看到振荡。
我们在电路上运行的SPICE-SIM未出现任何此类问题。
随附示意图的快照。
您好,Amit:
LMP7708在其开环增益曲线中有一个第二极,该曲线出现在0dB交叉之前,因此不是一个单位增益稳定器件。
建议以大于10的增益运行设备。 在这种情况下,在第一个放大器级上添加1800pF反馈上限会导致放大器增益在越过AOL曲线之前,在较高频率范围内返回到单位。 这会导致不稳定。
如果您想要维护带通滤波器功能,则必须添加一些组件来补偿运算放大器。 一种方法是通过在运算放大器输出上直接添加RC来添加输出引脚补偿,如下所示。 这增加了一个柱和零来拉下AOL,这样AOL中的第二柱就不会与反馈网络交互。 如果您希望继续使用LMP7708,则需要添加类似的内容来稳定缓冲区。