This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA602:传输功能包括寄生,增益登记者

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA602, OPA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/648096/opa602-transfer-function-including-parasitics-gain-rolloff

部件号:OPA602
主题中讨论的其他部件: OPA145

应用正在使用可变反馈电阻测量未知阻抗(8个电阻器中的任意一个通过簧片继电器切换)。 寄生剂会导致测量出错。 我已对C和R的寄生系列组合进行建模,并与被测器件(Rdut或Cdut)并联,并与反馈电阻器(RF)并联。 此外,已使用增益登记者对寄生物进行建模。 LabVIEW验配程序用于获得C和R寄生值。 但是,型号不能正确,因为在不同的Rdut和RF测量中,寄生物的拟合值不是恒定的。 也使用输入和输出电压随动件。 测量范围为20Hz至250kHz。 我预计会有一些影响,至少是由于6.5MHz BW的注销而产生的阶段。

是否有更好的车型? 我使用 的是Franco的“使用运算放大器和集成电路进行设计”中的一个,p266,eqn 6.15a。 它具有A(JF)=A0x1/[1+JF/FB]。 我正在使用类似于eqn 1.62 的A0形式,其中包括RF和Rdut,以及输入和输出阻抗(rd=>zd和r0=>z0),并替换ZF和Zdut,包括RF和Rdut的并行寄生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kent,

    OPA602是30多年前开发的传统运算放大器。 它的PSpice仿真模型几乎和1990年创建的模型一样古老。 不存在新的模型 ,也没有任何更新 计划。

    自1990年以来,已经发生了许多变化,新的模型 模型可以更 精确 地模仿  实际硅的性能,从而模拟更多的电气行为。 重要的是,我们的新型号 实现了更具代表性的开环增益/相位和开环输出阻抗(Zo)特性 ,这些特性对于准确的稳定性分析非常重要。

    如果您想使用现代,准确的模拟模型模拟电路,我建议使用OPA145 JFET模型。 它是一款新型精密运算放大器,其电气性能与OPA602相似,但 使用的是工作电流的一小部分。 它有 一个非常复杂的模拟模型,其中包括我提到的交流特性。 您可以在此处找到型号:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程