This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:如何使用单电源(Opamp LMC6482)端接未使用电压随动件的反向接线端子

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/653248/lmc6482-how-to-terminate-the-inverting-terminal-of-unused-voltage-follower-with-single-supply--opamp-lmc6482

部件号:LMC6482

您好,

 

 我使用 的是电压随动配置中的LMC6482运算放大器(将反向接线端子连接到输出)。 当使用10K电阻器向下拉非反相端子时,输出端的电压是多少。 我正在使用3.3V单电源。

我已将此运算放大器 LMC6482的输出连接到ADC (处理器内部ADC)的输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohamed,

    在单电源配置中,由于运算放大器的输出摆动限制,输入接地将使输出饱和。 对于未加载的LMC6482,典型输出将约为100mV,但在整个温度范围内可能高达240mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Zak Kaye,

    感谢您的回复。

    我正在使用双组运算放大器,其中1个运算放大器配置为电压随动件,另一个运算放大器配置为电压随动件,并使用10K反向接线端子。

    根据您的答案,Opamp的输出应饱和(约3V)。 这是否会导致运算放大器损坏?(1个运算放大器工作,另一个未使用上述配置),因为电流增加?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    如果使用10kOhm电阻器将缓冲器的同相输入拉至接地,则输出将向负极电源(接地)饱和,您可能会期望输出为100mV左右。 这不会造成损坏,但通常最好的做法是终止未使用的信道,使其仍在线性区域内运行。 否则,IC的饱和通道可能消耗的电流超过指定的电流,并且更有可能干扰相邻通道。 如果您有足够的空间,我建议添加一个额外的电阻器,而不是将输入偏置为中电源。 使用大值电阻器将最大程度地减少此分压器中的电流消耗。