This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2374:TLV2374用作比较器

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/647750/tlv2374-tlv2374-use-as-comparator

部件号:TLV2374

是否可以将TLV2374用作比较器?  设备中是否有任何内置保护,防止其用作比较器?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jatan,您好!

    TLV2374主要是从输入级到输出级的CMOS设计。 输入阶段中没有钳子来限制差分输入电压。 此外,它还被描述为具有轨对轨输入和输出。 输入同时使用P通道和N通道差动对来完成轨对轨输入,因此整个输入范围内的偏移在输入交叉区域中可能略有不同。 这可能不是什么大问题。 请注意,输出是推拉输出级,不能用于有线或输出配置,如开路集电极/漏极开路比较器。

    总的来说,TLV2374应能很好地作为比较者。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程