This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:比较器基本问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/653392/lm393-comparator-basic-questions

部件号:LM393
在“线程: LM339”中讨论的其他部件

提前感谢您提供的任何帮助。

我是一名机械工程师,但对电子学有相当一般的了解,并且设计了几个电路,看起来工作正常。 话虽如此...我的计划是在一个简单的接近探测电路中使用TI的LM393比较器设计一个小型电路。 随着范围的增加,探测器输出0V至5V之间的直流范围(从0 cm 到100 cm)。 我想将检测限制在大约60 cm (大约2英尺)范围内,并忽略超出该距离的任何内容。 所以...我的想法是使用LM393,参考电压为-输入的3伏,并让+输入范围为0至5伏。 如果我正确理解比较器,则输出(使用上拉电阻器)应较低,直至+输入达到并超过3伏,此时将变为高电压。 我的假设是否正确? 此外,我对如果+输入可以达到5伏电压,Vcc需要是什么有点困惑。 是否需要7伏或更高电压? (VCC加上2伏)? 或者,Vcc是否也可以是5伏?

再次感谢你的帮助。 如果问题真的很基本,我很抱歉。

Tim Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tim,

    有效输入范围为0V (GND)至1.5V,低于V+。 因此,如果您需要测量高达5V的电压,则电源需要为5V + 1.5V = 6.5V或更高。

    但如果您一直使用5V电源,您仍然很幸运。 LM339系列的独特之处在于,只要其中一个输入在合法范围内,输出就有效。 因此,如果参考电压为3V,则该电压在“合法”范围内,即使其它输入电压>3.5V,输出电压也应正确。 否则,如果您希望完全合法,则需要使用轨对轨输入设备。

    还可以使用两个电阻器将输入电压向下分配。 比较器并不真正关心绝对电压,只是其中一个电压高于另一个电压。 因此,您可以比较3V和5V,或者比较1.5V和2.5V -两者的结果相同。 您只是精确地轻击了一下。

    是的。 正确。 如果+in小于-in,则输出将为"低"。 LM393数据表应用程序部分的8.2 .2.1 部分(第 13)。 简而言之,输出将朝向"在"另一个输入上方的输入方向... 因此,如果负输入大于正,则输出将变得较低(负)。 如果正输入大于负输入,则输出将会高电平(正电平)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul,感谢您快速响应。

    非常棒! 因此,只要-输入限制为3伏,我就可以使用5伏电源。

    再次感谢,

    蒂姆