This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:LM2901M加速度等级

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/647354/lm2901-lm2901m-acceleration-rating

部件号:LM2901

我的客户询问以下问题:

我正在尝试查找LM2901M的加速度等级。 我知道没有活动部件,但我知道有加速会损坏芯片中的导线,并且正在内部调查 我们是否也有资格处理这些加速。 加速度限制 通常非常大,但在某些环境中可以超过。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    我会让您与我们的内部专家联系,因为这些研究可能不供公众使用。