This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2832:我们可以使用LMH2832放大低频信号吗?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH2832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/647274/lmh2832-can-we-use-lmh2832-amplify-low-frequency-signal

部件号:LMH2832

大家好,

我的客户希望使用LMH2832放大0-100MHz 信号,但在我们的数据表中,只提供来自特定频率的参数,而不是来自直流信号的参数。 所以我想问一下我们是否可以在这个应用中使用LMH2832来放大低频信号。 如果没有,您能否推荐一些能够完成此任务的芯片?

谢谢,此致,

意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,它可以放大DC。 带宽是一个最大频率,任何较低的频率都会或多或少地被放大。

    此致,

    Sean