This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/INA226:无法获得准确的并联电压

Guru**** 2875690 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/647093/compiler-ina226-can-not-get-the-accurate-shunt-voltage

部件号:INA226

工具/软件:TI C/C++编译器

使用INA226获取电流。

并联电阻器为10mohm。通过电阻器提供1A电流。

理论上,并联寄存器应为4000,SO 4000*2.5uV=10mV。

但事实上,我得到的并联寄存器是7167,所以电压是2.5uV*7167=17.9176mV。9176。

我想知道这是怎么发生的? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户,我首先要检查的是,输入引脚上的设备引脚上有10mV。 出于布局,滤波或其他环境原因,假设1A和10mohm分流产生完美的10mV压降通常是不够的。 在那里探查一下你是否得到了一个稳定的10mV或其他的东西。 另一个尝试是移除电路中的所有其他功能,只需直接在输入引脚上施加10mV。 如果这种方法有效,则开始将内容重新加入回路,每次一个,直到它断裂。 请告诉我们,这些想法中的任何一个是否能提供更多信息或解决问题。