This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:查找输入引脚(IN+和IN-)吸收的最大电流

Guru**** 2984260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/646852/tl331-looking-for-maximum-current-absorbed-by-input-pins-in-and-in-

部件号:TL331

小组,您能否提供输入引脚(IN+和IN-)在设备工作温度范围内吸收的最大电流? 这是一项紧急请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    最大输入电流在数据表上指定为-400nA超温。

    输入 级尾升 至 电流 源以上时,输入电流将在V+以下约1V时降至几十nA,所有输入级设备都是交叉点反向偏压并关闭。 剩下的是进气阶段的接头泄漏。 请注意,当超过共模阈值时,电流将反向。

    超过 公共模式时,快速过去的测量结果显示室内低于100pA。

    因此,快速答案是计划±400nA,尽管"+"侧可能较低。

    我将关闭 此线程,因为现在已启动了一个多个内部电子邮件线程。