This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:VPU和VS之间的连接

Guru**** 2784755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/646881/ina3221-connection-between-vpu-and-vs

部件号:INA3221

大家好,

我的客户想使用INA3221。他想知道我们能否将引脚VPU直接连接到引脚VS。还是需要在VPU和VS之间使用一些隔离电感器?

非常感谢!

莱西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lacey:

    客户可以将VPU直接连接到VS针脚或Vs导轨。 除非客户将其与其中一个总线电压(尽管我认为不是,因为最大与电压为6V)进行对比,否则这是完美的。 在EVM上,VPU引脚上没有外部电阻器,可以使用任何外部电压驱动它。 在数据表中,我们显示了连接至Vs的VPU引脚。 如果需要对PV输出电压(等于VPU)进行分割,则电阻分压器网络显示为可能的选项。

    希望这有所帮助。

    此致,

    Peter Iliya

    电流感应应用