This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA 5807 dB/V增益线性

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA5807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/661802/vca-5807-db-v-gain-linearity

主题中讨论的其他部件:VCA5807

大家好

我想知道    有关vca5807的控制电压与增益误差的DB/V增益线性和典型增益误差图。

但我在vca5807的数据表中找不到任何关于这一点的信息。 数据表仅显示 设备到设备增益匹配和 信道到信道增益匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jinhu:

    请参阅数据表中的图4,5和6,了解控制电压中增益误差的直方图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图4,5和6是VCNTL = 0.3 ,0.6 ,0.9 通道的增益匹配直方图。

    如何计算整个控制电压的增益误差?

    您能否提供数据表中的图2所示的图,但提供控制电压之间的增益误差?

    由于图2太小,我看不到增益误差细节,曲线几乎是线性的,但实际上不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你能给我什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基本上,增益误差是一个随机数,在标称值的+/-1dB范围内。 我们无法计算和预测它。