This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:SOT-23和SC70封装RTM计划

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/666441/tlv7031-sot-23-and-sc70-package-rtm-schedule

部件号:TLV7031

此设备上的2个"预览"软件包选项SOT-23和SC70计划发布什么?   谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric
    SC70的样本今日已有供应,并将于三月下旬投入生产。
    SOT23选项计划在今年晚些时候的第4季度推出。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    当TLV7031DCK (SC-70,5引脚封装)样片可在TI-store上获取时

    谢谢